This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101-Q1:正在搜索TI解决方案

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101, TPS784-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101512/tps7a8101-q1-searching-ti-solution

部件号:TPS7A8101-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS7A8101TPS784-Q1

大家好

有一个新的好东西,我们可以用它来测试我们的设备!
由于客户有价格方面的考虑因素,是否有较低价格的产品可以推荐给客户?Thx

规格如下:
VIN=3.3V
VO=1.8V
IO=0.26A
汽车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Kygo,  

    是的,TPS7A8101由于1A电流额定值而更昂贵,另一种选择是TPS784-Q1。 如果您还有任何疑问,请告诉我。  

      TPS7A8101 TPS784-Q1
    AEC Q100 是的
    输出选项 可调输出 可调输出,固定输出
    输出电流(最大值)(A) 1. 0.3
    VIN (最大值)(V) 6.5 6.
    VIN (最小值)(V) 2.2 1.65
    输出电压(最大)(V) 6. 5.5
    输出电压(最小值)(V) 0.8 1.2
    固定输出选项(V) 0.8 ,1.2 ,1.5 ,1.7 ,1.8 , 2.5 ,2.8 ,2.9 ,3,3.3 , 5.
    启用 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 60. 45.
    噪声(uVrms) 23. 30.
    精确度(%) 3. 1.5
    VDO (典型)(mV) 170 200
    IQ (典型值)(mA) 0.06 0.033
    热阻 θJA (°C/W) 48. 171.
    最小包装面积(mm2) 9. 4.64
    包装类型 儿子 Son,SOT-23

    谢谢!  

    McKyla