This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5505万:bq2.5505万的灵活芯片替代

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101846/bq25505-flexible-chip-alternate-for-bq25505

部件号:BQ2.5505万

您好,  

在我当前的设计中, 有一个bq2.5505万太阳能电池的收集电源,可为我的电池充电。  

我正在为柔性PCB重新设计电子产品。  bq2.5505万是否有灵活的芯片版本或类似的替代版本,这是一种灵活的芯片,并且 具有类似的功能和规格。  

请告诉我,  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaveh,

    遗憾的是,此芯片没有灵活版本,也没有备用的灵活芯片。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何其他PMIC可用于动力收集,并且可以灵活地使用,同时进行设计更改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道TI的任何灵活IC。

    此致,

    Jeff