This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2.46万:初始输出电压(电池组上)不稳定。 我必须将VFB拉至接地以稳定输出电压。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101125/bq24600-initial-output-voltage-at-battery-pack-not-stable-i-have-to-pull-vfb-to-ground-to-stabilize-the-output-voltage

部件号:bq2.46万

我正在尝试使用BMS @ aprox 1amp currente2e.ti.com/.../OUTPUT-WAVEFORMS-FOR-THE-BATTERY-CHARGING-CIRCUIT_2E00_.pptx为4S1P,1.865万电池组充电。波形和原理图如所附演示文稿所示。

输出电压在16V和接地之间保持“振荡”,直到IC的VFB引脚接地约1秒钟。  

即使这样,输出也会跟随蓄电池电压(完全耗尽的蓄电池为12V,充满电的蓄电池为16V)充电电流仍为零。

我正在使用可编程直流电源ET,电流设置为0.5V (以避免损坏未测试的电路)。

我对高侧MOSFET栅极波形有疑问(见附件)

感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否按典型应用中所示连接PG和STAT引脚,并在发生这种情况时捕获这些波形?

    您是否为第一个波形连接了电池? 如果在任何级别充电,蓄电池电压本身不应快速循环。 换言之,蓄电池电压应保持不变。 当VFB针脚未对地短路时,您能否对其进行测量?

    您是否使用任何类型的电池保护器?如果使用,充电FET是否闭合?

    此致,

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Michael,

    对于第一个波形,蓄电池和充电器电路输出之间有一个二极管。 点C处的波形在电感器之后,二极管之前。

    在将VFB引脚短接至地电位之前和之后,我已经获取了STAT,PG和VFB引脚的读数。这些读数已添加到新附件中。 请参阅幻灯片3和 e2e.ti.com/.../OUTPUT-WAVEFORMS-FOR-THE-BATTERY-CHARGING-CIRCUIT.-REV-2.pptxonwards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请发送您的版式吗? 这似乎不是正确的行为,特别是在节点A。VFB 1.3 V在将其短路到GND后是如何实现的?

    此致,

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    附加了Altium布局文件。充电器电路位于板的右侧。 如幻灯片4中所述,我将VFB针短路约一秒钟,然后移除短路。然后输出电压稳定。

    请参阅幻灯片3中的二极管D5。这位于蓄电池(BMS+端子)和3.3uH电感器之间。这是否会导致任何问题? 这是为了防止在蓄电池电压高于充电器电压时反向流入充电器(已卸下充电器)。当我在打开充电器输入之前将此二极管短路时,输出稳定(无需将VFB短路1秒)。 我无法解释这一点,因为当我为充电器供电时,输出电压应持续上升,直至D5出现正向偏压,充电开始。

    还有一个观察是,我有一架地面飞机可以做一切。 我在 BQ2.46万评估板手册第7页第3段第2分段中阅读"控制级和功率级应单独布线。 在每一层,信号接地和电源接地只连接在电源板上。'

    可在 此处找到https://www.ti.com/lit/ug/sluu410/sluu410.pdf?ts=1633832179913 

    在我的布局中,我有一个电源板。 e2e.ti.com/.../lI_2D00_ION-BATTERY-CHARGER.PcbDocthis是否是原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据布局指南,我的布局审阅如下所示:

    1.如果我错了,请更正,但输入功率似乎是通过第2层从主板的中下部分传输到右上部分。 此外,信号在到达输入电容器C12和C13之前直接通过FET。 如果正确,则需要固定输入电源路径。 输入电流需要流经输入电容器,以便在到达切换FET之前可以正确滤波。 此外,请确保正确调整跟踪大小,以便它可以处理您的所有电源要求。

    3.电感器未放置在非常靠近 开关MOSFET输出端子的位置。 我们特别声明:"尽量减小此轨迹的铜面积,以降低电场和磁场辐射,但使轨迹足够宽,以承载充电电流。 不要为此连接并行使用多个图层。 将此区域到任何其他轨迹或平面的寄生电容降至最低。" 迹线通过导出至底部层,然后再次备份。

    4.充电电流感应电阻器可以放置在离电感器输出端子非常近的位置。

    5.尽管输出电容器C17和C18放置在靠近感应电阻器的位置,但它们的接地连接沿电路路径穿过C11,然后到达VIA接地端。 我建议使用多个通孔直接连接GND (因为这些是电源接地连接)。  输入电容器C12和C13也是如此。 它们通过一个小轨迹与VIA连接到GND。

    7.是的,我建议将电源接地与模拟接地分开,如数据表的布局指南7和图11所示。

    9.在三个去耦电容器中,只有一个靠近IC。 VCC电容器C15离引脚非常远。 此外,电容器应该是引脚看到的第一件事。 在这种设计中,引脚看到的第一件事是R15电阻器。 VREF电容器C9也是如此。 在到达去耦电容器之前,ISET和TS电阻分压器电路主动从该引脚中吸取电流。 如前所述,此VREF引脚应看到的第一件事是去耦电容器。 最后,REGN电容器可以移近IC。

    此致,

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    非常感谢所有的指导。

    非常感谢,

    赛义夫。