This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2961:是否可以使用PMOS代替SC保护器

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101350/bq2961-can-pmos-be-used-instead-of-sc-protector

部件号:BQ2961
主题中讨论的其他部件: BQ7.7207万BQ7.7216万

您好,

在以下应用图(使用BQ2961)中,如何使用PMOS在过度充电或过度放电的情况下隔离蓄电池。

此外,是否可以在低侧使用NMOS来实现相同的目标。

我们基本上是在寻找一个可重置的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于BQ2961仅具有活动高输出配置,因此不可能控制回至后FET以取代保险丝。

    要使用背靠背FET控制选项,BQ7.7207万可能是一个选项。 您可以对一对NMOS使用有源低输出配置选项,且NMOS正在控制电源线中的背对背PMOS FET。 由于BQ7.7207万没有LDO输出,如果需要LDO功能,则可能需要一个外部LDO输出。

    最佳,

    小东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaodong,

    感谢您的建议。

    但我们使用2S Lipo电池,BQ7.7027万适用于3-7节电池。

    2S选装包是否有其他选项可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    遗憾的是,BQ7.7207万和BQ7.7216万 是唯一能够驱动回后FET和有源低输出配置的保护器。 它们只能支持3秒。

    最佳,

    小东