This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:ps2546最大输出电流

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101551/tps2546-ps2546-maximum-output-current

部件号:TPS2546

tps2546规格表示最大输出电流为3a,但我认为CDP模式的最大输出电流为1.5A,

在3A电流输出的条件下,我能想到什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    每个数据表的最大输出电流为2.5A。

    当设备处于CDP模式下时,最大输出电流将为1.5A。

    此致