This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8.213万:过电流保护

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101731/tps82130-overcurrent-protection

部件号:TPS8.213万

您好,

我正在尝试了解过流保护是否按预期工作。 TPS8.213万产生了3.3V电轨。 我正在分步加载输出并探测输出。 我在输出中看到了某种打嗝行为,但打嗝本身的频率发生了变化。 过载电流增加时,频率开始增加。 这是否是开关电流限制电路的预期行为?

谢谢!

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    TPS8.213万没有OCP Hickup。 它仅是按周期电流限制循环。 如果电感器峰值电流在典型的30ns传播延迟后达到开关电流限值,则高侧FET关闭,低侧FET打开以降低电感器电流。 使用15A负载电流时,经常会达到电流限制。 因此"频率"看起来更高。 使用4.2A负载电流时,不经常达到电流限制。 因此,"频率"看起来更低。 这是预期行为。

    希望此帮助!

    谢谢!

    Nancy