This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.518万:一种实时读取按钮/热敏电阻针脚状态的方法?

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101100/bq25180-a-way-to-read-button-thermistor-pin-state-in-real-time

部件号:BQ2.518万

芯片是否有方法在唤醒计时器之外同步报告按钮状态?

对于我们的一些逻辑,我们需要了解水平和过渡。 例如,是否还可以使用热敏电阻值阈值来判断当前是否按住按钮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Igor,

    虽然没有专用寄存器来确定是否按下按钮,但您可以读取TS状态(它将根据NTC电压告诉您蓄电池处于什么温度范围) 并确定TS针脚在完全按下0 V时看到特定电压。 您可以使用这些温度范围返回计算和确定按此按钮的次数。

    此致,

    Anthony Pham