This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.1541万:我想要一个可行的替代方案来取代UCC2.1541万,它的名称是#39;t BO

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092667/ucc21541-i-want-a-viable-alternative-to-ucc21541-which-isn-t-bo

部件号:UCC2.1541万
主题中讨论的其他部件:UCC2.3513万,, UCC2.1521万

您好,

我之前曾联系过您,询问您是否有此部件的任何替代产品,您告诉我,很遗憾,其他所有替代产品都是BO。 然后我决定用2个单通道栅极驱动器(高侧和低侧)替换此部件。 因此,是否可以推荐1个单通道高侧栅极驱动器和1 个单通道低侧栅极驱动 器,它们不是BO。  非常感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sebastien,

    很高兴再次听到你的声音!

    我刚刚查看了ti.com/gatedriver并按隔离栅极驱动器排序,我们有几个不同的部件,您可以在TI.com上购买一些库存

    我建议您查看UCC2.3513万。  它显示我们今天有200件产品准备发货。 还有其他几种库存也列出了。 您可以按"TI.com inventory"列排序

    此致,

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don,您好!

    感谢您的回答! 当我尝试订购它们时,您可以看到这些是"假"库存,这是你们目前面临的一个常见问题,因为短缺。 而且,即使我可以购买,我最多只能购买5个。 我需要生产100个印刷电路板,每个电路板上有4个。 是否可以向我提出其他建议,并与您的股票持有人确认它是否有效?  

    感谢您的参与!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sebastien,

    这很奇怪。 我尝试输入订单,可以购买50作为最大限制。 但是,我是一名TI员工(显然),因此出于某种原因,我可能会有所不同。

    您能否致电我们的客户支持中心 1-800-842-2737并向他们寻求帮助? E2E旨在为我们的IC提供技术支持。

    此致,

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don,您好!

    感谢您的快速回答! 但我相信我,这是您的常见错误,我已经与您的同事进行了多次讨论。 是否可以为我提供多个替代方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don,您好!

    我很幸运从 Mouser购买UCC2.1521万DW,他们有现货! 能否向我确认这是否是UCC2.1541万的好替代方案? Pïnout和物理尺寸似乎相同,但我想知道是否需要修改零件周围的一些电子设备,因为我们的设计是为UCC2.1541万配置的。 我在原理图中附上了该零件的图片。  

    非常感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sebastien,

    你的回应让我笑了! 如您所知(痛苦地意识到!) 目前半导体市场的情况非常令人疯狂。 我很高兴您能找到一些零件!

    让我让我的同事确认,从UCC2.1541万转换为UCC2.1521万不需要做任何特殊的事情。

    顺便说一句,我看了一下您的网页,您的产品非常酷! 我很高兴您使用我们的零件!

    此致,

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,S é bastien,

    很高兴听到您找到了一些部件!  UCC2.1521万应该很适合这里。 我在 比较常见问题中包含了一个屏幕截图 ,突出显示了差异。 我认为主要的注意事项是启用引脚(而不是禁用引脚)。 无需 更改原理图,即可通过重新编程 控制器来解决此问题。 否则,也可以使用反相电路。  

    如果我们还有其他需要帮助的地方,请告诉我们,包括您是否希望我们更详细地查看原理图并提供最佳实践指导。  

    最佳,

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Don! 是的,哈哈,过去4周我一直在尝试提供这种零件和/或替代产品,所以我很兴奋。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Olivia,  

    感谢您的回复! 所以,基本上,除了UCC2.1521万似乎比UCC2.1541万“好”之外,唯一的区别是,第五个引脚的逻辑是相反的? 所以,基本上,如果我只是修改我们实施的软件,使其与实际情况相反,一切都应该顺利进行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,S é bastien,  

    正确。 我看不到任何与换用此新设备有关的原因。 如果您遇到任何问题,请进行跟进!

    最佳,

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Olivia,

    希望你们做得好!  

    我们收到的新PCB上安装了UCC2.1521万,似乎有问题。 如上所述,与UCC2.1541万相比,我看到的唯一区别是引脚5的逻辑颠倒。 因此,我们 颠倒了固件中的逻辑,但它仍然无法正常工作。  

    您能否帮助我了解一下,与UCC2.1541万相比,我们是否遗漏了任何有关UCC2.1521万的信息?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sebastien,

    我认为您提供的是PWM输入,但输出上没有看到任何内容?

    此致,

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,S é bastien,

    很遗憾听到开关运行不顺畅。 可能产生影响的一个规格差异是开机延迟。

    UCC2.1521万的开机延迟比UCC2.1541万更长。 当Vboot在低于UVLO阈值时,引导配置中的所有隔离驱动器都具有高侧脉冲延迟。 长时间的启动延迟有时会导致漏掉高侧脉冲。

    为此,我们建议使用bootstrap预偏置例程来保持bootstrap已充电。 这通常需要3-10个低压侧脉冲才能达到正常操作。 有关 其他说明和可视化信息,请参阅此常见问题。

    请告诉我们这是否有助于解决问题! 否则,我们可以进一步调查。

    最佳,

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Olivia和Don,感谢你们的快速响应。 我们发现了问题,这是硬件问题。 在UCC2.1521万的固件中切换逻辑从一开始就起作用。 再次感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 感谢更新, S é bastien! 如果我们没有其他帮助,请将此线程标记为"已解决"。  谢谢!