This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:输出电容器类型

Guru**** 2510425 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2950-N, LP2951-N, LP2950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101734/lp2951-output-capacitor-type

部件号:LP2951
在“线程:LP2950-NLP2950”中讨论的其它部件

尊敬的e2e支持:

由于LP2950/51数据表中未提及(在LP2950-N,LP2951-N数据表中),您能否确认输出电容器类型可能是钽或铝,而性能和稳定性没有问题?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         钽或铝电容器适合用作 cout。 请确保其电容至少为2.2uF,ESR的范围为0.1Ω- 2Ω μ F。 谢谢!

    此致,

    Srikanth