This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.171万QDWEVM-025:如果我订购UCC2.171万,我应该单独订购UCC2.171万,还是一起订购(UCC2.171万评估板)?

Guru**** 2538730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101515/ucc21710qdwevm-025-should-i-order-ucc21710-separately-or-it-comes-together-if-i-order-ucc217xxqdwevm-025-evaluation-board-for-ucc21710

部件号:UCC2.171万QDWEVM-025
主题中讨论的其他部件:UCC2.171万

如果我订购UCC2.171万XXQDWVM-025 (UCC2.171万评估板),我应该单独订购UCC2.171万?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YoonJin,  

    UCC217XX EVM在板上附带栅极驱动器。 希望这能有所帮助!  

    谢谢!  

    Vivian