This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:手动启用电池放电

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101414/bq40z80-manually-enable-cell-discharge

部件号:BQ40Z80

在上下文中,我们将BQ4080用于5s外置可拆卸电池和主机控制器(MCU)。 我们具有自放电功能,在设定的时间(~14天)后,如果电池未使用且电池组高于制造商建议的存储电压,MCU将启用对电池组放电的电路,直至电池组处于或低于建议的电压, 以优化细胞健康。  

我发现气量计在电池平衡方面有类似的功能,它可以随意释放一个或多个电池。 我们的问题是:我们是否可以为所有单元手动启用内部单元平衡电路,即使单元已经平衡,以便自放电? 这将使我们能够消除冗余电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jerry:

    无法从主机启用单元平衡,单元平衡FET由内部固件控制。

    此致,

    Wyatt Keller