This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用充电器IC

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100901/suggest-charger-ic

主题中讨论的其他部件:BQ2.5672万BQ2.461万

你(们)好

我正在寻找充电器IC  

一个锂离子电池(2.7V-4.2V)
电池容量=40wh

输入电压为6-20V
最长充电时间= 8小时

请向我推荐合适的电池充电器IC

谢谢, 此致
Sanjeevini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjeevini,

    40WHr/4V = 10Ahr。  在8小时内,您至少需要10Ahr/8A = 1.25A的充电电流。

    如果您有一台具有I2C的主机,那么我建议您使用BQ2.5672万。

    如果您需要由外部电阻器控制的独立充电器,我建议使用BQ2.461万。

    此致,

    Jeff