This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.016万:故障日志

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101349/ucd90160-fault-log

部件号:UCD9.016万

大家好,

我们在设计中使用UCD9.016万来监控16个电压轨。 我的疑问是,如果没有UCD9.016万 IC的配置(使用Fusion GUI),DUT 开机时,UCD9.016万是否会记录故障事件?

还是首先需要配置UCD9.016万?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请配置UCD9.016万,因为设备出厂时没有任何配置。  

    此致

    Yihe