This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.1571万-Q1:-40C和105C时的稳定性问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100740/lm51571-q1-stability-issue-at--40c-and-105c

部件号:LM5.1571万-Q1
在“线程:LM5157”中讨论的其他部件

我的应用使用LM5157升压调节器,我使用了以下补偿器范围  

我的电脑控制器将在-40C范围内出现故障,我有测试结果的屏幕截图供参考

请勿有必要。

谢谢!

Sibikhakkaravarthy D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您与我们联系。 您能否分享您的设计规格(Vin,Vout,Iout)和完整的示意图? 您的主板输出有哪种类型的电容器(例如陶瓷,铝等)? 通常,当仅在极冷的温度下观察到不稳定时,这意味着输出电容器的ESR大大高于其标称值(甚至20倍),这意味着在波德图中插入额外的零,这可能会导致不稳定。 我们期待您的意见。

    此致,
    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN=8 Vout = 18 Iout = 1A

    我们使用两个低ESR铝电解电容器和一个陶瓷电容器- 68uf_35V

    其部件号: 35CE68AXT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您分享此信息。 输出端似乎也有铁氧体,您是否尝试先测量电路而不测量铁氧体? 由于  底部反馈电阻器上有一个并联电容器,您是否在反馈上看到了大量噪音? 您是否介意使用Excel计算器( https://www.ti.com/lit/zip/snvr511v )检查设计,并确保补偿适合较高的ESR值以及最小Vin和满负荷?  

    此致,
    EM