This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5181万EVM:电池管理工作室

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098996/bq25181evm-battery-management-studio

部件号:BQ2.5181万EVM
主题中讨论的其他部件:EV2400USB2ANY,, BQ2.5181万

是否有适用于此部件的.bqz文件。 我没有usb2any适配器,而且我拥有的EV2400似乎不能与在线EVM GUI配合使用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    由于您熟悉Battery Management Studio,我们将开始着手处理此问题。 我将在本周结束前更新。

    此致,

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    哦,当我开始讨论这个问题时,我只是想让您知道,您需要确保从EV2400到BQ2.5181万EVM的连接是可行的,因为我不相信它们在默认情况下与提供的连接器兼容。 您要确保SDA和SCL引脚已连接。  

    此致,

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我附上了一个基本的bqz文件,帮助您入门。 我已经验证了正确 连接时的通信和操作。 我唯一还在做的事情是充电电流设置,这是因为在35 mA之前和之后,设备实施的公式具有不同的增量。 我想我会让您至少试用一下这款设备。  

    要正确配置,我建议使用高级通信选项卡并根据需要设置寄存器。 如果您对BQ2.5181万还有任何疑问,请告诉我! 我很乐意回答这些问题。

    此致,

    Anthony Pham

    e2e.ti.com/.../Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_bq2.5181万.bqz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    感谢您提供.bqz文件,我可以确认连接和操作正常。 空ICHG下拉没有问题,ICHG可通过REG04轻松设置。 再次感谢。

    此致,

    标记