主题中讨论的其他部件:EV2400, USB2ANY,, BQ2.5181万
是否有适用于此部件的.bqz文件。 我没有usb2any适配器,而且我拥有的EV2400似乎不能与在线EVM GUI配合使用。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark,您好!
我附上了一个基本的bqz文件,帮助您入门。 我已经验证了正确 连接时的通信和操作。 我唯一还在做的事情是充电电流设置,这是因为在35 mA之前和之后,设备实施的公式具有不同的增量。 我想我会让您至少试用一下这款设备。
要正确配置,我建议使用高级通信选项卡并根据需要设置寄存器。 如果您对BQ2.5181万还有任何疑问,请告诉我! 我很乐意回答这些问题。
此致,
Anthony Pham