This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.603万:更换LMR1.603万PDDAR和LMR1.603万SDDAR

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101148/lmr16030-replacing-lmr16030pddar-and-lmr16030sddar

部件号:LMR1.603万

您好,支持团队,

LMR1.603万PDDAR的PGOOD引脚是否可以浮动?

LMR1.603万SDDAR的SS引脚是否可以是浮动型?

如果上述两种情况都可行,是否可以更换LMR1.603万PDDAR和LMR1.603万SDDAR?

即使LMR1.603万SDDAR的SS可以浮动,LMR1.603万PDDAR具有内部软启动,因此软启动时间会有所不同,这将是一个问题。
是否可以将SS电容器连接到LMR1.603万PDDAR的PGOOD引脚?

将LMR1.603万SDDAR的CSS设置为16nF,将软启动时间设置为4ms,并将其设置为LMR1.603万PDDAR的内部软启动时间。

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dice,

    1. PGOOD引脚可在 LMR1.603万PDDAR上浮动

    2. 如果PGOOD引脚未上拉至其他电压,可以将SS电容器连接至LMR1.603万PDDAR的PGOOD引脚。

    2.  SS引脚不能在LMR1.603万SDDAR上浮动

    您可以根据上述要求相互替换。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:
    感谢您的回复。

    然后,如下图所示,我将考虑使用实际容量为16nF的电容器作为CSS进行相互更换。

    对于LMR1.603万P,将CSS设置为DNP并打开PGOOD。

    或者我们可以放置16nF。

    LMR1.603万PEVM的电路似乎也可以安装LMR1.603万S,因此我将参考它。

    此致,
    DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dice,

    是的,应该可以。  

    Elena