This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4231万:TPS5.4231万

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101430/tps54231-tps54231

部件号:TPS5.4231万

当输入电压增加以设置电压占空比突然向100 % 打开时,我面临着缓慢打开占空比的问题。输出电压在达到设置输出电压之前变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Ruby将在下星期一回复您。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adarsh

    在此,我想确认一些详细信息:

    1.什么是Vin,Vout,ILOAD? 图解可能在此处有所帮助。

    2.请帮我捕捉问题的波形吗? 我想检查输入电压,PH电压,输出电压和电感器电流。

    3.关于"当输入电压增加以设置电压占空比突然向100 % 打开时",您的意思是希望设备在100 % 占空比条件下工作吗?  我担心设备不支持100 % 占空比

    巴西

    Ruby