This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4232万:正在搜索TI解决方案

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101511/tps54232-searching-ti-solution

部件号:TPS5.4232万
主题中讨论的其他部件: TPS62.921万-Q1TPS56.2202万

大家好

有一个新的好东西,我们可以用它来测试我们的设备!
由于客户有价格方面的考虑因素,是否有较低价格的产品可以推荐给客户?Thx

规格如下:
VIN=5V
VO=3.3V
IO=1A
汽车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo

    客户是否想要使用汽车设备? TPS5.4232万不是汽车解决方案。 如果客户更喜欢汽车解决方案,我建议使用TPS62.921万-Q1。 否则,我建议使用TPS56.2202万/7。

    这里是否有任何特别的问题? 例如解决方案大小,效率,负载瞬态,输出波纹,EMI, 等等?

    巴西

    Ruby