This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842-Q1:在最近生产的100块板上,FB针的电压调节为0.803 V,而不是指定的0.765 V。 之前的1000块板的电压为0.765V,与预期的一样。

Guru**** 2815375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101423/lm2842-q1-voltage-regulation-at-fb-pin-is-0-803-v-instead-of-specified-0-765-v-on-recent-production-lot-of-100-boards-previous-1000-boards-are-at-0-765v-as-expected

部件号:LM2842-Q1

我们已将此部件用于印刷电路板的完整生产已有3年时间。

在最新的FAB电路板运行中,这些器件似乎是调节到FB=FB-V 0.803 ,而不是0.765。

调节器周期的时间约为714纳秒,较长的时间为450纳秒。 (63 % 占空比)

起初我认为电感器或反馈电阻器是错误的,因此更换了它们。

我们的电路设计用于11.8 V (19V输入),反馈14.7k (1 %)和1.02K (1 %)。

其他组件(Cin=0.1uF和22uF),L=33uH,CB =0.22uF,二极管(STPS2200U),(Cout =22uF和22uF)  

 这些最新主板的调节器输出电压 在12.35 V至12.46 V范围内。 这对于主板上的组件来说过高。

我们有100块主板,它们都是一样的。  6个月前,我们制造了200块这样的电路板,它们都一直低于11.9V。

可能会出什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    请执行ABA交换测试,以验证问题部件的FB电压不正确,  

    B R

    Andy