This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.436万:正在搜索TI解决方案

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101510/tps54360-searching-ti-solution

部件号:TPS5.436万
主题中讨论的其他部件:LMR3.362万-Q1LMR1.402万-Q1LM6.3615万-Q1

大家好

有一个新的好东西,我们可以用它来测试我们的设备!
由于客户有价格方面的考虑因素,是否有较低价格的产品可以推荐给客户?Thx

规格如下:
VIN=12伏
VO=5V
IO=1.2A
汽车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,

    请检查LM6.3615万-Q1,LMR3.362万-Q1和LMR1.402万-Q1

    B R

    Andy