This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.461万:在LM5026的有效锁模前移应用中

Guru**** 2514565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101494/ucc24610-in-active-clamp-forward-application-with-lm5026

部件号:UCC2.461万
在“线程: LM5026”中讨论的其它部件

尊敬的TI:

我正在 使用具有ACF拓扑的LM5026设计66-144 VDC至24 VDC (300W)转换器。 关于SR,由于次级高电压,我必须使用调节电路来自驱动FET。 我对低负载或空载DCM操作及其效率有一些担忧。 您是否考虑使用SR控制器IC (例如 UCC2.461万)使用同步引脚,考虑到外围电路的复杂性和组件数量与调节电路相比,是否需要大量维护稳健性,从而缓解我的顾虑? 值得吗? 当然,我愿意接受 其他建议。 提前感谢您的参与。

最佳,

苏海尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Suheyl:

    感谢您对UCC2.461万的关注。 但是,我认为自驾比UCC2.461万更合适,因为UCC2.461万的VCC是6.5V,只有您可能需要添加额外的电路来扩展VCC范围,甚至使用同步,您仍需要通用控制信号来同步引脚,并确保它们不会重叠。  因此,自驾仍是一种更好的方式,建议主动向前夹紧SR。  

    此致,  

    韦斯利