This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864EVM:无法将EVM连接到PC

Guru**** 2782105 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100356/lp8864evm-unable-to-connect-evm-to-pc

部件号:LP8864EVM
主题中讨论的其它部件:USB2ANY

大家好,团队,

我们的客户将EVM连接到PC,如下所示:

固件似乎由于某种原因而无法更新。
您能否为我们提供解决方法?

此致,
马沙鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队,

    请您支持此请求吗? 我们的EVM就在我们手中,不能做任何事情...

    此致,
    马沙鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masaru,  

    您需要按照窗口中的说明更新固件。  

    请在固件更新完成之前一直按BSL按钮。  

    此致,  

    xg  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小光,

    感谢您的回复。
    我们还尝试下载版本,而不是在线版本,但没有区别。

    我们是否可以在没有PC连接的情况下使用此EVM?
    我们认为,如果我们使用VIN=12V和EN=3.3V的正确PWM输入,我们就可以在没有PC的情况下使用它。
    还有什么我们需要注意的?

    此致,
    马沙鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小光,

    [quote userid="3.5925万" url="~/support/power -managemme-group/power -management/f/power -managem-forum/110.0356万/lp8864evm-unable-8864-to-connect-EVM-EVM-EVM-EVM-PC/407.9531万#4079531">在407.9531万在固件更新完成之前,请按住BSL按钮。  [/引述]

    在哪里可以找到"BSL"按钮? 我在EVM或GUI上找不到它。

    此致,
    马沙鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masaru,  

    USB2ANY设备上有BSL按钮。 你可以在一边找到一个小孔(灯旁边)。你 需要 使用类似的针在更新过程中继续按压它。    

    是的,您可以在独立模式下运行主板,而无需PC。 请参阅 EVM用户指南中的独立评估说明。  

    此致,  

    小光