This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2595:3.3

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100773/lm2595-lm2595-3-3

部件号:LM2595

您好,

LM2595 (2016年5月修订)的数据表在第8.2 段中显示了功能方框图。

 

 

 

 

在此图中,反馈电阻器R1和R2的值因型号而异。 例如,对于3.3V R1=2.5k和R2 =4.2k。 我认为这些都是匹配的。 我想使用附加的外部反馈电阻器来提供15V电源(不提供ADJ版本,因此我使用3.3V版本)。 是否有关于反馈输入电阻容差的信息(R1 + R2之和)?

使用此输入电阻容差,我可以计算总输出电压容差。

 

此致,

WIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于内部电阻器将进行微调以获得精确输出电压,因此我们无法获得内部电阻器容差。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否提供了有关反馈针脚的最小和最大输入电流的信息?

    此致,

    WIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们只有可调节版本的FB电流,即漏电流,但我们没有固定版本的电流规格

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我假设在LM2595 3.3 的生产测试期间,FB电流应保持在一定的限制范围内。 例如,介于450uA和550uA之间。 您能得到此电流(或电阻)的实际通过或失败限制吗?

    此致,

    WIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有此数据供您参考,对此很抱歉。

    谢谢