请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM2595 您好,
LM2595 (2016年5月修订)的数据表在第8.2 段中显示了功能方框图。
在此图中,反馈电阻器R1和R2的值因型号而异。 例如,对于3.3V R1=2.5k和R2 =4.2k。 我认为这些都是匹配的。 我想使用附加的外部反馈电阻器来提供15V电源(不提供ADJ版本,因此我使用3.3V版本)。 是否有关于反馈输入电阻容差的信息(R1 + R2之和)?
使用此输入电阻容差,我可以计算总输出电压容差。
此致,
WIM