This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我的客户正在寻找Microchip升压转换器的替代产品- MCP1624T-I/CTY

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101459/my-customer-is-looking-for-an-alternative-for-microchip-boost-converter--mcp1624t-i-chy

主题中讨论的其他部件:TPS6.1023万

您好,

我的客户正在寻找符合以下标准的叉号:

 

原始AML: Microchip MCP1624T-I/CHY

 

要求:

  • 表面安装
  • 升压转换器
  • 最小输入电压2V
  • 最大输入电压>=3.6V
  • 输出电压5V (固定或可调)
  • 输出电流最小150mA, 首选200mA
  • 未指定工作频率,首选>1MHz以最小化组件大小和成本。
  • 首选内部交换机
  • 效率 约为90 % (100mA负载,2.5V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumya,您好!

    建议将TPS6.1023万用于此应用。 它不是MCP1624的P2P,但可以满足客户的所有要求。