This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.478万S:关于ACP/ACN差分对路由

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100885/bq24780s-about-the-acp-acn-differential-pair-routing

部件号:BQ2.478万S

大家好,

关于ACP/ACN差分对路由的快速问题。

ACP和ACN的长度在Rsense和充电器之间约为9.1英寸(9100mil),然后这个 差分对的宽度和间距为8 mil,这看起来是否正常 ?

非常感谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    长度很长。 理想情况下,它应该更短。 可能会有大量的噪音耦合。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,彭

    您是否有一个长度 应低于哪个值的示例?

     关于差分对, 我们希望每条轨迹和间距有多宽? 10/10/10mil, 15/15/15Mil或更高?

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我们没有官方指南,但我们在EVM上使用10mil跟踪(每个信号),这对我们很有用。 ACP和ACN之间的10mil间距很好。 长度应尽可能短。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢彭。