This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:TLV7.045万

Guru**** 2507515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101110/tlv704-tlv70450

部件号:TLV704

我将在“TLV7.045万DBVR”LDO时提问。
在我们的电路中,存在输出电压(5V)>输入电压(0V)的情况,因此我们尝试在5V_LDO的输出电压和输入电压之间安装输入/输出保护二极管。

由于电路设计原因,在某些情况下,输出电压(0V)>输入电压(0V),因此输入/输出保护二极管安装在LDO的输出电压和输入电压之间。 VF应达到多少伏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         我们建议不要在VOUT > VIN的情况下使用设备。  允许反向电流流动的寄生体二极管具有对结温非常敏感的正向电压,并且没有很好的特性。 但是,具有低正向电压(~300mV)的肖特基二极管是一个低风险的可行选项。 请注意,此类二极管只能保护LDO免受反向电流影响,而不能保护电源系统。 谢谢!

    此致,

    Srikanth   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。解决了。