This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5288万:参考设计

Guru**** 2629085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100011/tps65288-reference-design

部件号:TPS6.5288万

尊敬的TI团队:

我正在设计用于三个输出通道3.3V/3A,3.3V/2A和3.3V/2A的TPS6.5288万RHAR电路。 由于引用设计不受WEBENCH支持,我是否可以请求进一步的帮助?

我不清楚"回路补偿"的计算方法。 计算后,输出为47 UF (部件号6SVP47M),FSW为400kHz。 推断结果= 70 m Ω。 但是,如何估算RL以计算CC? 此外,您能否帮助我查看我的示意图?

提前感谢您的参与。

/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/7674.Circuit.pdf

此致,

徐南军

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南军,

    感谢您向我们咨询。

    1.由于 三个输出通道为3.3V/3A,3.3V/2A和3.3V/2A,这意味着三个bucks的RL为1.1Ω,1.65Ω,1.65Ω,因此您可以使用这三个值来计算补偿参数。

    2.好的,我会帮助您查看原理图,并在完成后提供给您。 顺便提一下,输入电压的值是多少,您是否需要USB电源开关?  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南军,

    请查找以下示意图的注释:

    1.如果不使用USB电源开关,建议将USB1_EN和USB2_EN连接到GND。

    2.如果三巴输出电流为3A,2A,2A,通常我们可以将电流限制设置为3.5A,2.5A,2.5A。

    如果还有其他问题,请告诉我们。 谢谢!

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Lucia

    感谢您的回复。 不需要USB电源开关。

    请您提供一个电子邮件地址,我可以通过该地址将修改后的电路设计发送给您吗?

    此致,
    南军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南军,

    当然。 请发送至我的电子邮件 lucia-gao@ti.com。  谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南军,
    我将首先消除这一威胁。 如果将来有任何问题,请重新打开。 谢谢!
    BRS,
    卢西亚