请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMZ1.201万 您好,
我们的团队在这里对CSAM对IC的调查结果有一些疑问。 在X射线检查过程中,我们观察到IC内部存在一些空隙。
在使用100x范围并聚焦到此空隙区域后,我们发现这些空隙实际上是冲模和基板之间的粘接材料间隙。
在此,我们非常感谢您就以下问题提供专业建议:
1)这种粘合材料间隙在IC制造中是否常见?
2)使用此类IC条件时可能会产生哪些风险?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们的团队在这里对CSAM对IC的调查结果有一些疑问。 在X射线检查过程中,我们观察到IC内部存在一些空隙。
在使用100x范围并聚焦到此空隙区域后,我们发现这些空隙实际上是冲模和基板之间的粘接材料间隙。
在此,我们非常感谢您就以下问题提供专业建议:
1)这种粘合材料间隙在IC制造中是否常见?
2)使用此类IC条件时可能会产生哪些风险?

您好Nur,
请 通过以下链接提交客户产品退货(CPR)。
https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html
如果您是第一次登录,则可能需要登录并创建myTI帐户

查看提供的'退货情况'选项,并按照匹配情景的建议操作进行操作
谢谢!
Tahar