This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101-Q1:示意图和放大器;布局复习

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100994/tps7a8101-q1-schematic-layout-review

部件号:TPS7A8101-Q1

大家好,

DIN TPS7A8101-Q1有一个很好的新功能

有一件事需要您的支持!
请帮助检查此SCH和布局,Thx (请参阅附件)

e2e.ti.com/.../4477.Layout.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kygo,  

    此应用的工作温度范围是多少?

    最佳,

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Juliette

     本应用的工作温度范围为最高125度,Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,  

    在最大260 mA负载电流的情况下,此应用中的热量似乎可以正常工作。  

    我建议增加输出电容器,以满足4.7uF电容稳定性要求。

    对于布局,确保输入电容器和输出电容器尽可能靠近IC。  

    最佳,

    Juliette