This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840-Q1:VIT-和VIT+ 3V版本的内容

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV840-Q1, TPS3890-Q1, TPS38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101209/tlv840-q1-what-s-the-vit--and-vit-for-3v-version

部件号:TLV840-Q1
主题: TPS3890-Q1中讨论的其它部件

您好,专家,

TLV840MADL30DBVRQ1的VIT-和VIT+是什么? 在TPS3890-Q1中,我们有 一个如下表,但我在TLV840-Q1中没有找到这样的表。 谢谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于3V版本,VITN=3V,5 % VITP=3*(1+VN)=3.15V? 谢谢。

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arie:

    正确。 最坏的情况是VITN为3V *(0.98)= 2.94V,VITP为3.15V,如您所述。

    谢谢!

    ISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Isa,

    感谢您的快速回复。 客户在 TPS38.903万QDSERQ1上遇到一些短缺问题。 哪个部件是最佳的替代产品? 非P2P也是可以接受的。 谢谢。

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arie:

    是否需要单独的传感通道? 如果没有,我们可以建议使用TPS3840DL30DBVRQ1。 这是否有效?

    谢谢!

    ISA