This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:TPS7A39

Guru**** 2506405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099027/tps7a39-tps7a39

部件号:TPS7A39

你好,团队成员

我们需要双电源LDO,它可以将3V转换为+ 2.5V和-2.5V,并采用最小的封装。 我们发现TPS7A39现 已售罄。 请您向我推荐 可以提供双输出的部件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Maheswari,

    我对延迟回复表示歉意。  

    看起来TPS7A39是我们目前唯一具有双路输出但正负电压的LDO。  

    设计解决方案能否发展为包括单独的负极和正极输出电压LDO?

    谢谢!

    -Jimmy