This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.307万:降压-升压转换器上的输出电压错误

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101392/tps63070-getting-wrong-output-voltage-on-buck-boost-converter

部件号:TPS6.307万

我主要使用Webench的设计来设计降压-升压转换器电路。 打开电源(VCC = 5V,也尝试了4V至6V以确保)并将PSU_EN设置为VCC (使用电源开关)时,输出电压为11V。 我在FB管网上读取1.67V的电压,对于R6和R7的分压器,预期为1.67V。 看起来反馈只是没有到达芯片,因为这个FB应该等同于800mV ...但我尝试了反射芯片上的焊料,甚至用新的焊料替换它,我仍然得到11V。
(SJ1已焊接,因此R6被拉至VCC)

我是否在这个原理图中遗漏了一些内容? 我也遵循了数据表上的布局建议。 只是不知道为什么我要将它连接到11伏-显然它正在提升,所以它至少是在尝试操作!

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 出于某种原因,我忘记了我在63.0701万月前订购过! 我设计的主板使用6.307万作为替换件,以防其中一个芯片缺货,因为目前的固定版本是缺货的。 很幸运,我上次买了一些,他们有空了!

    短路R7可修复它。