This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:请查看布局

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101313/lmg5200-please-review-the-layout

部件号:LMG5200

您好,TI专家:

我的客户想要查看其新产品的布局。可以帮帮我吗?

首先 是SNVA729A文档,其中介绍了LMG5200功率级布局。

他们担心这种布局,因为他们不能使用通孔将LM5200的PGND连接到VIN电容器,只能将电容器放在PGND和VIN之间。

(如果您看到布局,则可以理解。)

我们必须检查是否存在任何"交换机节点上的明显过冲"或其他严重的副作用。

为了方便起见,我会附加一个pptx文件。

e2e.ti.com/.../LMG5200MOF-Artwork.pptx

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    建议采用垂直电源回路连接(直接位于顶层下方的旁路电容器的回路),以优化电源回路电感。 在附加布局中,看起来存在一个横向电源回路,通常会引入更高的寄生电感。 如果电容器直接放在GAN上方,我从随附的文件中看到足够的空间在第2层实施返回路径。  

    是的,您将看到的主要副作用是更高的过冲电压。  

    谨致问候,

    Prasanna