This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.7915万:有关可变放电电电流应用的问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100333/bq77915-question-regarding-variable-discharge-current-application

部件号:BQ7.7915万
主题中讨论的其他部件: BQ7.692万BQ7.6942万

您好,

我们在蓄电池操作的机器人车辆(小型Rover)上使用BQ7.7915万 (BQ779.1501万具体为)。 我们有4个串联配置的锂离子电池(4.2V)(16.8V总电压)。 我们的应用(Rover)有时在怠速时耗电极少(16.8V时为150mA或更低),而在其他时间,耗电可能会更多(16.8V时为3.5A)。 我们希望有  大约7A的OCD保护。 我们选择了5毫欧姆的电阻。

当我们在 蓄电池充满电(4.18V)的情况下,将路虎的电源接通至低功率状态(16.8V时<150mA)时,我们有时会观察到CHG FET已关闭,而其他时候,我们会观察到它已打开。 当CHG MOSFET关闭时,我看到电子端的总有效电瓶电压下降约0.5伏,我认为这是由于电流流经主体二极管所致; 这给我们带来了其他问题,我认为这不是名义上的行为。
我认为这是因为蜂窝平衡器处于OV保护状态,但有时无法检测到放电,因为流过Rsns的电流不足(即未触发状态比较器阈值)。 如果我人为地增加了Rover的怠速功耗,我注意到单元平衡器始终接合CHG FET。

所以我开始考虑增加电流的值,但后来我意识到,如果我增加电流的值,我就会冒降低OCD电流限制的风险,这使我来到这里:)。

1.如果我们处于OV保护状态,我相信电池平衡器会尝试禁止 电池充电,但应该允许放电。 如果平衡器处于OV状态 ,检测到 蓄电池 正在放电,它应同时激活DSG和CHG FET,以便我们(理论上)在蓄电池和电子装置之间建立直通连接。 这是否正确?

2. 您建议我使用什么价值来实现目标?

3. BQ7.7915万的设计是为了适应各种放电电流(例如从10mA到3A),还是仅适用于放电电流始终高的应用,如电动工具或真空吸尘器?

4.如果BQ7.7915万系列不是我们应用的正确选择,您是否有其他电池管理IC的建议供我们参考?

谢谢!

阿默尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aamer

    此设备的解除资格阈值为-1.875mV (SRP-SRN)。 使用150mA放电电流和5mOhm感应电阻器,通过SRP和SRN测得的电压为 -.75mV。 使用电流感应电阻器时,设备在电流为150mA或更低时“关闭”。

    1.是的,当器件处于放电状态时,本体二极管保护功能会打开充电FET。

    2.在150 mA下,您需要12.5mOhm的Rsns值,但这会将OCD1降低至2.8A。  

    3.此产品的旋转方式不能满足您的应用需求。

    4.我建议您查看BQ7.692万或BQ7.6942万。 它们具有可编程的充电/放电电电电流阈值和OCD阈值。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    非常感谢! 这些答案非常有用!

    我将查看您推荐的其他部件号,但我确实有 另一个问题,我忘记在前面包括... 我们希望这款路虎拥有的另一项功能是现场为蓄电池充电(即路虎可以同时操作和充电)。 正如您所能想象的,现在我们  将处于这样一种情况:流入(或流出)或流出蓄电池的电流可能无法预测,有时几乎为零。

    1.现场充电是否是BQ7.7915万支持的功能? 我想不是因为在某些情况下,净电流可能接近零。
    2.这些其它芯片组(BQ7.692万和BQ7.6942万)是否支持原位充电?
    3.我们是否需要不同的设计/原理图 来支持现场充电?


    再次感谢您的支持,

    阿默尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aamer,

    您提到的两种设备都支持原位充电,只需在您的端使用不同的设计即可。请考虑,在原位充电的情况下,充电器将为负载和电池提供电流。 因此,您只需实施一种方法,以便将负载和蓄电池同时连接到充电器。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢

    因此,仅需澄清一下 ,BQ7.7915万是否不支持原位充电?

    最佳,
    阿默尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿默尔,  

    让我纠正我最后建议的答案中的一些错误。

    现场充电取决于充电器能否提供足够的电量来处理负载并同时为电池充电。 设备只能看到流经电池的电流。 因此,如果充电器已插入并正在为负载供电,同时也为电池供电,则设备将看到电池正在充电并进入充电模式。 如果充电器能够提供必要的电流,负载将不会对蓄电池产生影响。

    谢谢!
    Caleb