This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI关于超级电容器充电控制器的产品查询

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100291/ti-product-query-for-charge-controller-for-supercapacitors

主题中讨论的其他部件:bq2.464万

您好,

我正在寻找一款充电控制器IC产品,用于为4系列连接的超级电容器充电和放电。 我的目标是使用恒定电流,恒定电压(CICV)方法对超级电容器进行充电,并进行电容器平衡,以在连接的4系列电容器中的每个电容器之间保持一致的电压。 此外,我想在恒流模式下对超级电容器组放电。 设计的总体技术规格如下:

  1. 超大容量气缸组的VMAX = 12 V
  2. 最大充电电流= 4 A
  3. 连续放电电流= 40 A

如上所述,是否有任何TI产品对我的应用有帮助?

如果有任何建议或设计提示,我将不胜感激。

谢谢!
Kartavya Agarwal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kartavya,

    我们有适合 此应用程序的BQ2.464万。 在40A放电时 ,这超出了我们的“PowerPath”充电器所能支持的范围。 bq2.464万是非PowerPath,系统负载与超级大写并行。 非PowerPath充电器的放电电流不受充电器的限制。

    下面的链接提供了一些可供选择的选项:

    www.ti.com/.../products.html

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    非常感谢您的推荐! 这很有帮助。

    此外,您是否会与任何TI外部电路参考设计有任何链接,我可以使用这些设计来维持包含4S超级电容的超级电容器组的恒定电流放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kartayva,

    40A放电,您可能希望使用电子负载。 e-load是台式设备,而不是我们销售的产品。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    感谢您的推荐。

    此致,
    Kartavya Agarwal。