This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.7915万:覆盖引脚配置

Guru**** 2575725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101306/bq77915-override-pins-configuration

部件号:BQ7.7915万

您好,

对于我的应用,我使用了两个可堆叠配置的BQ7.7915万 (实际上我有一个6S Lipo电池)。

我想知道如何使用两个覆盖引脚来通过外部控制器控制保护:我是否必须使用上部BQ7.7915万或下部BQ7.7915万的CTRC和CTRD引脚?

谢谢!

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stefano,

    应将外部控制器连接到直接控制FET的设备。  

    您将如何让外部控制器检查故障? 我所设想的显示器?

    谢谢!
    Caleb