This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.7915万:放电时出现问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099836/bq77915-problem-during-discharge

部件号:BQ7.7915万

您好,

我为 6S Lipo电池设计了电池管理系统。 我在堆栈配置中使用了两个BQ779.15万。 为清晰起见,请在示意图下方找到。

BMS设计为具有48 A的过流阈值

我有以下行为:在4.5 之后,解除会停止,而不管:

  • 温度问题(我在RT1和RT2上放置了10千欧电阻)。 请在下面查找BQ779.15万的TS引脚(引脚18)上的测量值;

  • 电流问题:连接了小负载(1 A)或未连接任何负载时,FET均处于打开状态;
  • 电压问题:存在任何欠压情况和/或失衡情况(我也使用电源而不是电池,如文档SLUBU2B - bq7.7915万 3-5S低功率保护器评估模块中所建议)。

我需要支持以确定问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stefano,

    4.5s故障时间表示是温度故障,导致部件打开FET。

    您在TS1和TS2引脚上看到的脉冲是正常的。 这是轮询热敏电阻值的设备。

    您能否查看R154和R120是否未填充,或者是否存在短路?

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Caleb。

    R9有问题:它是0欧姆而不是10千欧。

    谢谢你。

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Caleb。

    R9有问题:它是0欧姆而不是10千欧。

    谢谢你。

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴你发现了它。

    谢谢!
    Caleb