This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:在推荐的工作条件下缺少信息

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101163/tps546d24a-missing-information-in-recommended-operating-conditions

部件号:TPS546D24A

您好,

我注意到建议的工作条件值 缺失,如下所示。

-我还注意到其他设备有时会错过一些建议 值。  请问原因是什么?

在这种情况下,我能否在ABS最大评级范围内进行设计? 否则,您是否建议我在ABS最高评级中有一定的利润?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们的许多数据表都忽略了开关节点上相对于PGND引脚的负最小推荐操作电压。  在内部,SW引脚通过低侧FET的大型主体二极管连接到PGND,这使得即使在寄生封装电感上的瞬态电压峰值之外,也不可能维持从SW到PGND的中等负电流。  保持在绝对最大值范围内足以保护销。