This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6942万:PF标志不会重置

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100645/bq76942-the-pf-flag-will-not-reset

部件号:BQ7.6942万

您好,

 我正在使用BQ7.6942万。 在测试过程中,被测试的8个电池偏离3.1 -3.75V,触发永久故障。 电池已恢复平衡,在多次断开电池电源,PF重置和已分配给主板的重置后,PF顽固拒绝重置。 正如您所看到的,在重置后没有会导致PF启用的错误。是否有其他人看到此问题?  

感谢您的事先帮助,

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚注意到警报针脚也很高,这有点难以理解,因为它已正确配置为热敏电阻输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我回到了评估委员会,我看到了同样的行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Richard,这是奇怪的行为。 您是否介意导出配置文件并在此处共享?  

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../calibration_5F00_2021_2D00_5_2D00_12_5F00_j.gg.csv

    这是我的主板文件,它设置为8S,感谢您的浏览。 此行为还会影响我拥有的所有三个评估套件,并且它是在默认设置下发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Richard,  

    您是指报警启用寄存器第5位的PF标志吗? 我在您的屏幕截图中看不到任何其他PF寄存器。

    此外,我的EVM警报引脚不高。 尝试通过将0x001写入报警状态寄存器来重置报警状态,以查看是否有帮助。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Caleb

     我无法使用BQ软件写入警报状态寄存器,因为命令序列仅允许2位地址。 我可以给您发送一个评估板来查看吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我指的是第5位的PF标志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我写了0x62和0x64的注册,没有变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Richard,  

    查看 《技术参考手册》后,报警启用寄存器第5位中的PF标志似乎是在通过报警原始寄存器将PF标志设置为高时启用报警。 这意味着它应该是用户配置为高或低的,并且不会使用PF_CLEAR命令或任何其他清除永久失败的命令重置它。

    我注意到,当将鼠标悬停在BQ Studio中的Alarm Enable PF位上时,它显示"当启用的永久故障触发时,该位设置为高",但这似乎是一个错误。 此说明适用于报警原始状态寄存器中的PF位。 很抱歉混淆了。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Caleb的解释和帮助,  

    因此,如果我正确理解PF (RAW),则表示如果PF安全位设置正确,则会出现永久性故障。 PF报警启用是一个掩码位。 在默认报警掩码中禁用PF位5后,上述行为停止。 重新启用后,以前的问题就消失了,我可以充电和放电。禁用和重新启用掩码位的操作清除了我所看到的对我没有意义的问题,我怀疑此功能可能有错误。

    如果您想复制我看到的问题,请选择PF掩码位,选择制造状态PF启用。 然后降低SUV下方的电池电压。 PF标记跳闸,放电FET关闭。  然后增加SUV上方的电池电压,发送重置,充电FET仍然无法(或未)重新打开。  

    我刚刚在第二块板上复制了修复程序-  

    (第二个)主板上没有显示报警标志,原始PF标志关闭,但是充电FET关闭,并且“所有FET打开”命令未解决问题。 我将Default Alarm Mask PF bit (默认报警掩码PF位)设置为0,仅使用更改的设置对设备进行编程,然后将PF报警掩码设置回1,电路板按预期工作。 我希望这能帮助您了解问题的最基本部分。