This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:PSpice型号无输出电压

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101362/tps7a24-no-output-voltage-with-the-pspice-model

部件号:TPS7A24

尊敬的:

我在模拟中遇到了LTSPICE的一个问题。

电路的简短描述:

电压源后有电流限制(10mA),TPS7A24的输入端有470uF电容器,输出端有20uF电容器。

模拟结果中的问题:

输入电压一直停留在~2.1V,不能上升,因此没有电压输出,LDO型号中似乎有某种电流限制(Ilim),但如何使用Cout=20uF?

谢谢。

请查看下面模拟的屏幕截图(蓝线是当前通过Coout的内容)以及我使用的.lib文件和源文件。

 e2e.ti.com/.../tps7a24_5F00_trans-_2D00_-Copy.libe2e.ti.com/.../Power_2D00_up_2D00_Sequence_5F00_12V_2D00_LSN.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jian:

    很遗憾,由于许可证限制,我们无法解决LTSpice中的建模问题。  如果您想下载TI的免费Cadence并在该环境中运行模拟,如果问题仍然存在,我可以提供额外的支持-这可能是LTSpice的问题。  如果我正在查看此电路,我会确认进入LDO (在二极管之后)的电压高于使能设置电压。  二极管可能会从Vin降低电压,因此EN电压阈值可能不会跳闸,从而保持设备关闭。

    谢谢!

    斯蒂芬