This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.402万-Q1:软启动的最大CSS

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101346/lmr14020-q1-max-css-for-soft-start

部件号:LMR1.402万-Q1

您好,团队,

客户关于LMR1.402万-Q1的一个问题,为什么LMR1.402万-Q1的CSS最大值为4.7nF?

谢谢。

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:

    我们指定最大CSS的原因是因为输出电容器需要在一定时间内充电。 电容器在稳态期间是一个很好的组件,因为为输出负载提供稳定的充电电源,但在启动期间,有一个巨大的浪涌电流专用于为其充电。 如果您的斜坡速度过慢,设备将进入电流限制,尝试为输出电流盖充电。 这将导致设备关闭,并尝试在几个MS后再次启动,仅使其再次进入电流限制。

    对于此设备,我们决定大于4.7nF的任何设备都将导致此现象。

    谢谢!
    Andrew