This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.4801万:在极强的热条件下,可靠性会产生什么影响。

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101272/tps74801-what-s-reliability-impact-under-aggressive-thermal-condition

部件号:TPS7.4801万

您好,专家,

客户将TPS7.4801万用于32G UDIMM应用,在操作过程中,他们测量的Tj峰值为124.28C。

设备建议的操作温度为-40至125度,客户会知道在这种情况下存在任何可靠性问题。您可以在此处提供意见吗?

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

              如果客户确定交叉点温度低于125ºC º C,理论上他们不应该有任何可靠性问题。 但是,我建议至少使用5ºC μ m的边距 ,同时 牢记测量误差。 谢谢!

    此致,

    Srikanth