This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.9616万EVM-021:未收到来自设备的响应

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097475/bq79616evm-021-no-response-is-received-from-device

部件号:BQ7.9616万EVM-021
主题中讨论的其他部件:BQ7.9616万-Q1BQ76.9142万

您好,

我正在尝试实施“BQ7.9616万-Q1软件设计参考”文档中提供的示例代码。 我已通过J17连接器连接MCU <->BQ7.9616万EVM。 我已将17.5 的385i连接到MCU_GND,将17.6 连接到MCU 3V3,将17.7 的385u连接到MCU_UARTTX_的17.8 以及连接到MCU_UARTRX引脚。 然后我发送了WAKE Ping,我看到D1灯亮起。 在文档之后,我发送了以下消息:

{D0,03,4C,00,FC,  24},{D0,03,09,01, 0f,74}, D0,03,06, 00,CB,44}, {D0,03, 08,02, 4E, E5}, {90, 00,03,08, 01, D2, 1d}, {C0,03, 4C, 00,  F8,E4}

在广播读取命令之后,我希望EVM能发回消息,但EVM没有响应。 我正在向您发送所连接EVM的范围为TX和RX引脚的电子邮件。

请帮我解决此问题吗? 我做错了什么?

此致,

图1:整体通信(MCU_TX->蓝色,MCU_RX ->红色)

图2:放大消息 (MCU_TX->蓝色,MCU_RX ->红色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    还能帮我们吗? 我们在将套件与我们自己的MCU连接方面仍然没有进展。

    我们购买了2个评估套件:BQ7.9616万EVM和BQ7.9656万。 之后,我们希望采用菊花链设计,用于 使用BQ7961x和BQ7965x BMS芯片的24芯电池。

     我们有使用BQ76.9142万的经验,我们将其用于小型摩托车项目。 但是,这些汽车芯片却有很大的不同。

    谢谢!