This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5141万-Q1:VCC电容器降额

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101333/lm25141-q1-vcc-capacitor-derating

部件号:LM2.5141万-Q1

大家好,

数据表提到,LDO的VCC引脚可以使用2.2uF-4.7uF电容。

我们是否需要考虑在这种情况下使用直流偏置/降额,或者是否可以接受额定2.2uF的盖子?

最佳,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    额定2.2uF正常。 使用X7R电介质盖并使其靠近VCC引脚。

    此致,

    蒂姆