This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5708万:是否通过固件设置过压保护限制(SYSOVP)?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101075/bq25708-set-over-voltage-protection-limit-sysovp-through-firmware

部件号:BQ2.5708万

我们正在生产一款使用BQ2.5708万的产品。 我们正在使用12伏铅酸电池。

 CEL_BATPRESZ针脚通过电阻分压器连接到蓄电池,这样12伏蓄电池将向CEL_BATPRESZ施加大约5伏的电压。 (这表示4芯电池配置。)

通常,此功能可根据需要工作。 在以下情况下出现问题:

  1. 断电
  2. 电池电量完全耗尽,系统关闭
  3. 电源恢复
  4. 电量耗尽的电池在通电时对CEL_BATPRESZ施加低电压。 这表示1节电池配置。 (我们需要它是4单元配置!)
  5. 固件将vsys (MinSystemVoltage寄存器)设置为12伏
  6. BQ2.5708万认为此电压过高,并确认SYSOVP并进入关闭状态
  7. 如果不断电,我们就无法恢复,但无法物理访问设备。 大问题!

问题是:是否有任何方法通过寄存器更改SYSOVP限制? 我们知道我们应该以不同的方式连接CEL_BATPRESZ销,但我们已经有了客户的产品。 我们希望通过对产品进行固件更新来解决此问题。 当然,有一个注册表或一些允许我们更改SYSOVP限制的内容...您可以提供帮助吗?

谢谢!

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike,

    遗憾的是,BQ2.5708万中没有SYSOVP的注册。 SYSOVP级别仅由CEL_BATPRESZ引脚配置。  

    此致,

    老虎