This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关于BQ40Z80的充电激活时间

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100719/bq40z80-about-the-charging-activation-time-of-bq40z80

部件号:BQ40Z80

大家好,TI 的专家,

关于BQ40Z80的充电激活时间
TI的专家
在开发电池产品时,客户询问,电池BQ40Z80能否设置充电激活时间? 如图所示,我只能设置电池的充电激活电压,但不能设置时间。
此充电激活时间是否为默认时间? 在我的测试中,大约为500ms-800ms。 客户希望在激活蓄电池之前为蓄电池充电和激活更长时间,例如2秒。 或者在哪里可以设置寄存器?
如果有更多信息,请告诉我,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生,您好!

    您能否进一步解释您的测试? 您来自什么模式(睡眠,正常,关闭EMSHUT?) 如果您是从关机状态中出来的,当通过Vstartup的电压施加到电压引脚时,仪表将立即唤醒。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    感谢您的回答。

    我正在使用ENSHUT模式。 关闭输出后,通过外部电源将其激活。 是否可以设置此激活时间? 现在我想延长此激活时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生,您好!

    退出此模式的所有条件均在TRM中定义:

    我不认为有办法像您所解释的那样,在向Pack引脚施加电压后设置延迟时间。

    此致,

    Wyatt Keller