This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.732万:如何使用和配置BQ2.732万

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100346/bq27320-how-to-use-and-config-bq27320

部件号:BQ2.732万
主题中讨论的其他部分: GPCCEDVGPCCHEM

大家好,

我的客户希望设计 BQ2.732万。

1P1S,2000mAh,4.35V。

仪表位于主板中。

请您就如何配置仪表提供意见吗?

巴西,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH您好,

    您的问题可能是因为电压较高。 4.35 是否为充满电的电压?

    电池的化学性质是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    请参阅客户提供的电池规格。

    请告诉我们您的意见。

    e2e.ti.com/.../32.6072万_2D00_2000mAh-SPC_2D00_B0.pdf</s>2000

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Scott:

    这是普通锂离子电池吗? 我建议使用GPCCEDV工具获取正确的值,以便对仪表进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    客户请求电池学习。  

    客户是否可以将电池发送至BU侧以寻求帮助?

    请告诉我们谁可以支持此请求。

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Scott:

    电池可能与现有ChemID匹配。

    如果GPCCHEM未能获得良好的匹配,我们可以提供帮助。