This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8782万:UCC2.8782万工作结温

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101185/ucc28782-ucc28782-operating-junction-temperature

部件号:UCC2.8782万
主题中讨论的其他部件: UCC2.874万

您好,TI团队:

UCC2.8782万的绝对最高温度额定值为125°C,但它不是150°C吗?
其他设备(例如UCC2.874万)的额定温度为150°C
125°C的原因是什么?

此致

Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tetsu-san  

    感谢您对UCC2.8782万 ACF控制器的关注。

    我认为,在绝对最大额定值表中缩小Tj限值可能是在编写数据表时出现的编辑错误。  
    我不知道为什么UCC2.874万等更广的限制也不适用于UCC2.8782万,但是我对此问题的看法不能取代数据表中指定的评级。  

    幸运的是,TI保证了电气特性表中的所有规格在整个-40C至+125C工作范围内的性能。  

    此致,
    Ulrich